This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:ADC 采样电压和理论电压之间存在误差

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642963/tms320f280023c-there-is-an-error-between-the-adc-sampled-voltage-and-the-theoretical-voltage

器件型号: TMS320F280023C
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

对于芯片模型 TMS320F280023CPM(64 引脚)、我们遇到了一个问题:当从电阻分压器获取的电压信号直接馈送到引脚 23 (A4/C14/CMP2_HP3...) 时、理论电阻分压器电压低于 0.8V 时、引脚 23 上的采样电压高于理论值;理论电压高于 2.2V 时 、低于理论值; 只有在理论电压介于 0.8V 和 2.2V 之间时 、引脚 23 上的采样电压才与理论值匹配。 这可能是什么原因? 为什么直接向 ADC 馈入电阻分压器网络会导致采样电压和理论电压之间出现误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiansheng:

    在 ADC 输入电路中、与分压器输入和滤波电容器相关的最常见问题是采样时间不足 (ACQPS)。  采样时间由输入引脚上的源阻抗量决定。  当电阻分压器在 M Ω 或 K Ω 范围内且滤波电容器的数量级为 NFS 时、为内部采样电容器充电所需的采样时间可能会达到几微秒。  保存采样时间值 (ACQPS) 的寄存器仅允许 511 个 SYSCLK 计数、这不足以应对更高的源阻抗。  若要解决该问题、请在连接到 ADC 输入之前减小分压器和滤波电容器的值或缓冲分压器的输出。

    您可以在 SOC 设置下使用自动采样时间计算器 ADC SysConfig、因为它会在给定源阻抗的情况下自动计算稳定至 LSB 电平所需的采样时间。

    此致、

    Joseph