This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:与外部晶体接口电路相关

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639824/tms320f28335-q1-external-crystal-interface-circuit-related

器件型号: TMS320F28335-Q1

尊敬的先生:

我使用 TMS320F28335-Q1 IC 并在控制器的 X1 和 X2 引脚上连接到外部晶体 22.1184MHz (CL=12pF、ESR=50 Ω、最大驱动电平 100uW)。 在 X1 引脚和晶体之间串联放置一个 1k Ω 串联电阻、以降低晶体功耗。 微控制器内核电压为 1.8V。 晶体制造商: Abracon. 其陶瓷基础 SMD 晶体、符合 AEC-Q200 标准。  

我的 2 个查询:  

1) 是否必须在“X1 引脚和晶体“或“X2 引脚和晶体“之间放置 1k Ω 串联电阻。

2) 目前我们设计了电路,开发了 PCB 并进行了测试。 其中、在 X1 引脚和晶体之间放置一个 1k Ω 电阻。 直到今天。 是这样的。 如果它是错误的,如何工作?

我的设备工作温度范围:–40 至 71°C。 供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishna、

    只需使用串联阻尼电阻 (RD) 即可确保晶体不会过驱动、从而防止晶体长期损坏或降级。  要确定是否需要 RD、需要推断传递给晶体的功率、这可以是 ESR*(IRMS)^2 的形式。  要确定流经晶体的 RMS 电流、您可以使用差分有源探头测量已与晶体串联的 1K Ω 电阻器上的差分电压(有源探头具有非常低的寄生阻抗,并且不会影响晶体电路中的整体阻抗,普通示波器探头不会这样做)。  电阻器上的波形为正弦波形、因此、一旦确定电阻器两端的峰值差分电压、只需将电阻除以项 1kohm/(Vpeak*0.707) 的商即可得出 Irms。  然后、您可以使用等式 ESR*(IRMS)^2 计算晶体吸收的功率。  如果结果超过了每个规格的晶体驱动电平 (DL)、您需要调整 1K 电阻。  如果功率过低、也可以降低电阻值、以确保始终正常启动。

    通常、此表征是在晶体供应商处执行的、因为他们拥有使用电路板完全表征晶体的设备、但如果您可以使用差分有源探头、则可以按照上述步骤操作。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我将进行该测量。 但目前我的董事会工作 3 个月。 没问题。 但我开始知道(在降额分析期间)、串联阻尼电阻器应放置在 X2 线路上。 这就是我在下面提出的问题。 请回答我的 4 个问题。

    我的 4 个查询:  

    1) 对于此 TI 微控制器、是否必须在“X1 引脚和晶振“或“X2 引脚和晶振“之间放置 1k Ω 的串联阻尼电阻?

    2) 如果它必须放在 X2 引脚侧,那么它如何工作,因为我放置在 X1 引脚侧?

    3) 内部的 TI 微控制器是否已经有串联阻尼电阻?

    4) TI 微控制器侧的最大驱动电流是多少。 它将在 X1 和 X2 线路上通过多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    ) 对于这款 TI 微控制器、是否必须在“X1 引脚和晶振“或“X2 引脚和晶振“之间放置一个 1k Ω 的串联阻尼电阻?

    JC:需要将串联阻尼电阻放置到 X2(XTAL OUT 引脚)。  皮尔斯晶体振荡器电路的 X1 侧是高阻抗路径。  在 X1 上添加串联电阻将无法有效抑制 DL 到晶体。

    2) 如果它必须放置在 X2 引脚侧、那么它如何工作、因为我放置在 X1 引脚侧?

    JC:见上文。  您现在拥有的串联电阻将无法有效抑制晶体的功率。

    3) 内部的 TI 微控制器中是否已经存在串联阻尼电阻?

    JC:否、微控制器内部没有串联阻尼电阻器

    4) TI 微控制器端的最大驱动电流是多少。 它将在 X1 和 X2 行上传递多少电流?

    JC:微控制器能够为外部晶体驱动高达 1mW 的功率

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    非常感谢。 我明白了。 我还有一个问题。 如上所述、  

    Crystal details & My Circuit 我实施了什么:  

    a.最大驱动电平为 100uW、  

    B. CL = 12pF、  

    C. C1、C2=18pF、方法是考虑 3pF 的杂散电容。

    d.我想考虑降额应力因子:晶体功耗<= 25%。 因此、通过在 X2 线路上放置串联阻尼电阻、我应限制为 25W。

    e.设计中微控制器和晶振的工作温度:–40°C 至 125°C。

    问题 1:那么、有多少串联阻尼电阻可以将晶体功耗限制在最大 25uW? (22 欧姆至 100 欧姆 — 考虑到我的设备工作温度–40 至 71°C,哪一个是最佳值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    请参阅我之前的答复、了解如何确定提供给外部晶体的功率:

    只需使用串联阻尼电阻器 (RD) 即可确保晶体不会过驱动、从而避免晶体长期损坏或降级。  要确定是否需要 RD、需要推断传递给晶体的功率、这可以是 ESR*(IRMS)^2 的形式。  要确定流经晶体的 RMS 电流、您可以使用差分有源探头测量已与晶体串联的 1K Ω 电阻器上的差分电压(有源探头具有非常低的寄生阻抗,并且不会影响晶体电路中的整体阻抗,普通示波器探头不会这样做)。  电阻器上的波形为正弦波形、因此、一旦确定电阻器两端的峰值差分电压、只需将电阻除以项 1kohm/(Vpeak*0.707) 的商即可得出 Irms。  然后、您可以使用等式 ESR*(IRMS)^2 计算晶体吸收的功率。  如果结果超过了每个规格的晶体驱动电平 (DL)、您需要调整 1K 电阻。  如果功率过低、您也可以降低电阻值、以确保始终正常启动。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我理解了您所说的内容、我通过文献来计算串联阻尼电阻。

    正如我在上述所有邮件中所说的、电阻我放置在 X1 线路上、而不是 X2 线路上。 您阐明了这不能用于降低晶体驱动电平、因为在 X1 线路上是高阻抗线路。  

    与我一起使用的现有 PCB 是工程部门。 现在、我将使用此更新构建最终的 PCB(X2 线路上的串联阻尼电阻器)。

    我理论上已经计算出串联电阻。 我在我的前言回复中提到的晶体细节。 大约 470 - 670 欧姆。

    但是、该电阻器(470Ω 至 670 Ω)和 CL1 (16pF 至 18pF) 的作用类似于低通滤波器、该截止频率将出现在 2MHz 附近。 因此、它会将晶体引脚上的 X2 输出减小至电压的一半。

    因此、我想请 TI 团队建议 串联电阻的值可以很好(因为我们对 TI 微控制器的内部晶体振荡器一无所知。 所以,请提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    使用 470 Ω 至 670 Ω 串联电阻器时、您会观察到 2MHz 偏离 22.1184MHz 的预期晶体输出、从而将其降至 20.1184MHz?  这是一个很大的转变。  似乎负载电容和其他元件(串联电阻)正在修改预期晶体的谐振频率。  如果移除阻尼电阻或连接到电路板中晶体的任何串联电阻、频率是否会回到 22.1184MHz 的目标值?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    很抱歉耽误你的时间。 如果没有串联阻尼电阻器、则工作正常。 但驱动电平会更高。 这就是我提出的技术支持。

    此处有一个说明:频率没有从 22.1184MHz 转换到 20MHz。 串联阻尼电阻器(470–670 Ω)和 CL1 (16–18pF) 形成、类似于截止频率在 2MHz 附近的低通滤波器。 因此 22.1184MHz 振幅会衰减、而不会是 22.1184MHz。  

    因此、请建议使用合适的串联阻尼电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    好的、明白。  为了获得合适大小的阻尼电阻、需要测量不同 Rd 值下的峰值电压、以便计算 RMS 电流和晶体耗散的功率。  看起来您已经有~470 欧姆的 Rd。  您能提供 470 欧姆电阻器上的峰值电压吗?  您是否还能连接 1k Ω 的 Rd 并提供在电阻器上测得的峰值电压?  我们应该能够使用 2 个不同的 Rd 值来确定 XTAL 的功耗、并针对您的 DL 目标进行进一步微调。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishna、

    我将离开办公室几天、但如果您按照计算 RMS 电流和晶体功率耗散的步骤操作、您应该能够推导出 Rd、该 Rd 应低于您计划使用的晶体的最大 DL。  当我回来时、我会回复您的疑问。

    此致、

    Joseph