This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK-EVM:F29h85x SOM 版本更新

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639700/f29h85x-som-evm-f29h85x-sdk-version-update

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我们在 F29H85X-EVM-EVM SOM 开发板上运行良好的工程、很快我们将迁移到一些定制硬件。 该工程是使用 CCS 20.2.012_1.8.0 构建的、并使用 f29h85x-sdk_1_01_00_00。 它基于内核 1 和 3 的多核闪烁示例。

在定制电路板问世之前、我们认为最好将 CCS 和 SDK 更新到最新版本。 安装和使用 CCS 20.5.0.28_1.11.0 似乎不会在编译工程时产生任何问题。 但是、将 SDK 更新为 1_03_00_00 是一个不同的故事。  

我想说明一下这里是否有升级路径、因为 SysConfig 过程和文件看起来特别不同? 我尝试了迁移并找到了一个有关删除某些 CPUx.js 条目的线程。 使用该工具、我成功地打开了配置、但缺少时钟分频器时会出现问题、导致无法打开 SysConfig 并构建工程。 另外、当工程打开时、仅列出 1 个 CPU。 这会改变吗?

“无法读取未定义的属性(读取'devideValue')“

从 1_03_00_00 buids 加载多核 blinky 示例就可以了。 我注意到构建步骤发生了变化。 早期工程的一个问题是、由于编译过程会删除 CPU3 的证书、因此在编译之前总是必须清理两个 CPU 工程。 似乎最新的更新修复了此问题。 是否有方法可以更改原始工程以使其行为相同?

最后、似乎没有简单的方法可以从头开始创建多核工程。 我想了解这个值是否已通过 1_03_00_00 进行了更改?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    ePWM syscfg 在 1.03.00.00 中存在问题、该问题将在即将发布的月底解决。

    同时 pl 将所附的‘重命名为 epwm.js、并将其替换为 C:\ti\f29h85x-sdk_1_03_00_00\source\driverlib\.meta\epwm.js '。

    此致、

    Anande2e.ti.com/.../7418.epwm.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    感谢您的更新。 到位后、我可以打开 SysConfig、其中显示了两个 CPU。 所有文件都会编译和链接、但构建过程仍然存在问题。 内核 1 的预构建处理尝试从 SDK 调用 updateSysCfg、py、该文件似乎已删除?

    我假设因此输出文件不可用于最终映像生成。

    我需要做什么才能使其正常工作?  

    我是否可以更改构建步骤来修复此问题并进行修改、这样我就不必在构建前进行清理?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    预编译和编译后处理步骤已在不同版本之间发生了显著更改。

    能否请参阅多核的空示例?

    此致、

    Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    还可以 有没有计划改善多核开发环境?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    否、没有进一步改善多核开发环境的计划。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    感谢你的帮助。 这些项目现在使用最新的开发工具来运行。

    如果能够改进升级过程和建立多核心项目、那将是一件好事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    您正在寻找多核心项目的改进类型是什么?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    也许我错了或误解了。 创建多核工程的建议方法似乎是复制和修改示例。 这与我遇到的任何其他 IDE 环境不同。 我找不到任何详细说明需要更改的内容的文档、我个人认为这是一种混乱的方法。  

    我必须说、使用最新的 SDK、构建流程似乎更好。

    在我看来、如果 IDE 能够更轻松地从头开始创建新的多核项目、开发人员将会更容易。

    我假设主要问题是因为内核的交互方式、它们的代码存储位置、哪个内核负责加载以及 SSL 证书等依赖于预编译和编译后处理步骤。 也许这是我找不到文档的部分、因此不简单。

    确保可以从头开始构建、因为您有一个示例、但所有文档似乎都说、请查看示例代码。

    对我来说,这不是一个伟大的方法。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我们将听取您的反馈并加以处理。

    此致、

    Anand