This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ePWM 模块's 功耗

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642330/tms320f280025-epwm-module-s-power-consumption

器件型号: TMS320F280025

尊敬的 Champs:

MCU 的数据表中指出每个 HRPWM 模块消耗大约 0.87mA 的电流。

在应用手册“F2800x C2000Tm 实时 MCU 系列的硬件设计指南“中、有一个功耗计算示例:

只需忽略形体 7 中的错误单位(应该以 mA 为单位、而不是 A)、为什么我们不考虑 PWM 频率?

换句话说、这是否意味着 PWM 模块的功耗不取决于开关频率?  这是因为差异很小、所以我们可以去除、使之变得简单吗?

 

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    与稳态功耗相比、PWM 外设的频率相关功耗较小。 在应用手册给出的示例中、还计算了两个 GPIO 引脚在典型负载为 10pF 的情况下以 200kHz 的频率切换的功耗。 为此、的功率要求计算如下:

    2 × 200k× 10p× 3.3^2 = 43.5uW。

    与 3.3* 0.87mA = 2.87mW 的稳态功率相比、此额外功率很小。

    因此、在 EPWM 的功率计算中、会忽略频率依赖性。

    谢谢您、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    感谢您的解释。 它起到了帮助作用。

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Kien。