This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D CAD 请求

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1641973/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-cad-request

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、我正在申请 TMDSCNCD28388D 的步进文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果尚未安装 C2000Ware、请转到以下目录: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D \Rev.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、感谢您的答复。 很遗憾、我无法在此处找到 3D 模型。

    我需要一个 3D CAD 模型、例如 Creo、SolidWorks 等  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradley、

    为了构建和设计 PCB、我们使用 Altium Designer。 它可以选择在 3D 视图中查看模型。