This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TIDM-1010 / BOOSTXL-POSMGR 兼容性和已知问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, LAUNCHXL-F28379D, TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642540/tms320f28379d-tidm-1010-boostxl-posmgr-compatibility-and-known-issues

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-POSMGRTIDM-1010LAUNCHXL-F28379D

尊敬的 TI 支持团队:

我们计划 在我们的电机驱动项目中将 TIDM-1010/BOOSTXL-POSMGR 套件与 LAUNCHXL-F28379D 结合使用。

我们的目标是评估 用于电机位置反馈的 BISS/SSI 绝对编码器通信。 在我们的设置中、我们计划使用 F28379D 作为 BISS/SSI 主器件、使用 BOOSTXL-POSMGR 作为编码器接口板、使用绝对编码器作为从器件。 我们还打算使用不同的电缆长度、通信频率和线路端接/滤波配置来执行测试、以评估信号完整性和通信可靠性。

在下订单之前、我们想确认一点。 我们的一位同事之前使用过此套件、在操作过程中遇到了一些问题。 因此、我们想问当前 TIDM-1010/BOOSTXL-POSMGR 套件是否存在任何已知的硬件或软件问题、尤其是与 LAUNCHXL-F28379D 结合使用时

您能否确认当前套件版本是否稳定、并推荐用于新电机驱动器开发工作? 此外、如果存在任何已知限制、所需的硬件修改、特定跳线设置或推荐的软件版本、我们希望您能在我们继续购买之前分享这些信息。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cagla:

    您能否描述一下您的同事所面临的与此董事会有关的问题? 唯一需要注意的是、最好仔细检查两个电路板接口的引脚排列以了解 它们的兼容性、因为根据 POSMGR 板上使用的接口、它可能 无法直接坐在 LaunchPad 上、需要手动跳转信号

    此致、

    彼得