This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:将 ADC 采样与 ECAP1 ISR2 同步

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642635/tms320f28p650dk-sync-adc-sampling-with-ecap1-isr2

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: TIDM-02013 中讨论的其他器件

您好:

我们正在开发基于 TIMM921/TIDM-02013 的电池充电应用。

我们需要对板和固件进行一些更改。

在检查固件时、我们注意到电流管理例程 CLLLC_runISR2_primToSecPowerFlow​​通过例程 CLLLC_readSensedSignalsPrimToSecPowerFlow 读取电流/电压值。

这可能不是一个严重的问题、但我希望 ISR2 与其对相应值的 ADC 采样同步、但事实并非如此。

ISR  与 ECAP1 同步、ADC 采样与 EPWM1/5/6/7 同步、而不是与 ECAP1 同步。

我缺少什么吗?

这是否会导致控制环路中出现错误?

此致、

Michele Santucci