This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P650DK6PZP 的原理图审阅申请

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642206/tms320f28p650dk-schematic-review-request-for-f28p650dk6pzp

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我们  在 design.MCU.pdf 中使用 F28P650DK6PZP/TMS320F28P650DK MCU 

我们需要支持人员来检查 原理图/电路。 MCU 经常损坏、有时 VDDA 模拟电源 会损坏。 最初、我们能够成功地对 MCU 进行编程、测试和验证。

请查看电源部分、VDDIO、VDDA、RESET/XRSn、JTAG 引导引脚、ADC 和 GPIO 连接。

我附上了 MCU 部分原理图以供您审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesavan:

    您是否可以访问 FAE 以代表您提交官方原理图审阅? 此外、还可以提供终端设备应用、故障条件、电路板上存在高压/其他电压轨等情况

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我无法获取 FAE。 应用为电机驱动器 (1.5kW)、该设计包含 390V、12V、5V 和 3.3V 电压轨、但仅填充了 MCU 部分。

    我们发现某些 MCU 存在问题、即使编程和某些信号正常、某些 GPIO 和 ADC 也无法正常工作。 我们不确定是因为设计问题还是处理问题。

    任何见解都将不胜感激。

    此致、
    Kesavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesavan:

    感谢您向我提供这些信息。 审核设计需要几天时间。 但是、除了额外的 GPIO/ADC 信息、您能告诉我您具体看到了哪些问题吗? 器件上有一些 AGPIO、它们将 ADC 和 GPIO 多路复用在一起。 您应根据预期的用例具体启用或禁用模拟引脚多路复用。 如果您使用 SysConfig 进行代码初始化、则该选项已经开始执行。 但是、如果您依赖 DriverLib 或 Bitfield、如果您没有具体考虑它、则可能会出现此问题。

    此致、

    彼得