This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F29H85X:为什么我可以't 加载 F29H85X-MCAL SDK?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642093/launchxl-f29h85x-why-i-can-t-load-the-f29h85x-mcal-sdk

器件型号: LAUNCHXL-F29H85X

您好:

我想申请 F29H85x MCAL SDK 的访问权限。

我目前从事一个嵌入式汽车相关工程、需要用到 MCAL 软件包来进行评估和开发。 我在嵌入式系统领域拥有丰富的经验、包括基于 ARM 的多核 SoC、实时系统和通信栈。

我了解此软件可能需要获得 NDA 批准。 我愿意签署任何必要的协议、并根据需要提供更多公司或项目详情。

您能指导我完成获取访问权限或为我的账户启用访问权限的过程吗?

提前感谢您的支持。

此致、
Baruch Einziger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch:  

    我正在内部进行此项工作。 将与合适的人员进行循环、他们可以促进流程并授予您访问权限。  
    请期待一些延迟。


    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我可以签署 NDA