This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:是否有一个文档准确描述了 ERAD?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1640759/f29h850tu-is-there-a-document-describing-precisely-the-erad

器件型号: F29H850TU

您好:

在 F29 上、我尝试使用 ERAD 来保护堆栈。

为此、我需要详细说明 ERAD 的所有寄存器以及 ERAD 的行为...

我在 F29 的技术参考手册中找不到此信息。

那么、是否有一份文件准确地描述了 ERAD?

我不想使用 SDK、我也不想对 SDK 进行一些逆向工程。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    F29 技术参考手册的 ERAD 一章中已提供了 ERAD 的详细信息。

    请联系您的现场代表、帮助您获取 ERAD 寄存器说明(在 ERAD 章节文档中缺失)、我们将在下一次出版物中对其进行更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在使用“SPRUJ79A–2024 年 11 月–2025 年 12 月修订“、这似乎是最新推出的 TRM、如前所述、在本文档中未描述 ERAD(尤其是 EBC)、应该是:不描述寄存器、没有详细描述 EBC 的行为、没有详细描述每个寄存器每个字段的影响。 此类信息是我们可以从精确文档中获得的信息。

    现在、文档的原样(我希望它会在下一个版本中进行更新)、是否有任何其他文档 (ERAD 特定的用户手册、详细的应用手册...) 可帮助您了解该功能的工作原理。 这一点尤其重要且至关重要、因为我们必须在安全环境中使用该功能。

    谢谢你

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已与 Francois 共享 ERAD 寄存器说明、该说明将在技术参考手册的下一修订版中进行更新。 由于我们这边的文件工具问题、我们错过了添加寄存器描述的机会

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prarthan。 本次讨论到此结束。