This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:DSP PCB 布局查询

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642229/tms320f28377s-dsp-pcb-layout-inquiry

器件型号: TMS320F28377S

你好。

我对使用 TMS320F28377S 的 PCB 布局有疑问。

当前数据包使用 PTP 类型。
 
在设计具有 4 层的 PCB 时、请告诉我在 PCB 的第 1 层和 DSP 正下方的第 4 层上放置一个用于电源的去耦电容器时是否存在问题。

此外、如果您有任何与 DSP PCB 布局相关的材料、请提供 URL 地址。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    只要层堆叠不是太宽、这是可以做到的、实际上有时是首选的、具体取决于器件上的去耦电容器和电源引脚数量。 我们甚至在大多数 LaunchPad 和 controlCARD EVM 上执行此操作。 我们没有专门针对此器件的硬件设计指南、但您可以参阅以下位置的通用 C2000 硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/an/spracz9a/spracz9a.pdf

    此致、

    彼得