This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sysconfig:自动生成的器件支持文件中的错误

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1640464/sysconfig-bug-in-auto-generated-device-support-file

器件型号: SysConfig

尊敬的专家:

 

将“器件支持“模块添加到我的 SysConfig 配置时、生成的“device.c“显示:

image.png

从而导致警告

说明  资源  路径  位置  类型
#190-D 枚举类型与另一种类型  device.c  /booster100kw/cpu1_flash/syscfg  行 152  C/C++问题混合

因为我有一个 0 警告策略,这是有问题的。

我使用的是最新产品:

image.png

对于 28386D 上的工程:

image.png

提前感谢、


BR。

FCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、专家目前还没有到下周。 请希望他们下周回来时有回复。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FCO:
    是的、这是一个错误、我们为此提交了一个 JIRA。
    这将在我们的下一个版本中得到纠正。