This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:短接 MCU 上的引脚。

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1641484/launchxl-f280039c-shorting-pins-at-the-mcu

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题: TMS320F280039C 中讨论的其他器件

我正在设置中使用此开发套件 LAUNCHXL-F280039C。 我们观察到 MCU 上的引脚 37 未连接到任何接头引脚、因此无法向引脚 37 提供任何电压。 我所做的是将 MCU 的引脚 37 短接至 35、因为引脚 35 连接到接头引脚、所以通过控制引脚 35、我也能够控制引脚 37。 注意:两个引脚的配置相同、都是模拟输入。

它是否会导致 MCU 或开发套件出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议将引脚 37 短接至 TMS320F280039C 上的引脚 35、即使这两个引脚都配置为模拟输入、也会导致问题。

    采样保持电容器之间的电荷共享: 每个 ADC 输入引脚都有自己的内部采样保持电容器和开关电路。 当将两个引脚短接在一起时、它们的电容器会在采样窗口期间发生不可预测的相互作用。 输入驱动器电路必须在其采集窗口内将每个采样保持电容器充电至预期电平—将引脚短接在一起可能违反此要求并导致测量误差或不稳定。

    内部架构冲突: F28003x 模拟引脚包含一个 53Ω 串联开关、从而在 ADC 和 CMPSS 比较器之间共享一个隔离节点。 将两个此类引脚短接在一起会创建一个意外的共享节点、该节点可能会在任一 ADC 通道采样时受到干扰、从而可能导致错误事件或读数损坏。

    电气规格违反情况: 模拟引脚具有指定的 0.1µA 最大漏电流、内部电路专为独立运行而设计。 强制两个通道连接到同一个节点可能会产生超过安全工作限制的电流注入场景。

    您必须使用 ADC A8 的任何具体原因吗?