This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:最大 PWM.CLK

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1644415/am2612-the-max-pwm-clk

器件型号: AM2612

大家好!

根据 SDK 中的 PWM 示例、PWM CLK 配置为 250MHz。

但在 TRM 中、它说最大 PWM CLK 为 200MHz。 为什么它们相反?  

image.pngimage.png

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    这是 TRM 中的错误、因为是从 AM263/Px 复制而来。

    它可以支持 250MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建一个 JIRA 进行修复

    jira.itg.ti.com/.../SMCUAPPS-1172

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~