This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:控制器未检测到

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28374D, TMDSEMU200-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623529/tms320f28374d-controller-is-not-detecting

器件型号: TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U 、C2000WARE、 UNIFLASH

您好:

我们为一个项目设计了基于 TMS320F28374D 的功耗控制器板、并使用 XDS200 数字频谱进行调试和 FALSH 操作。 我们面临的问题如下:目标正在检测我们尝试连接目标的情况、而在尝试执行闪存擦除操作时调试器正在断开连接。  我附上了屏幕截图以供您参考。

 

就不能指导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们还注意到这里还有一个问题、即我们错过了将 JTAG 连接器第 15 引脚的复位引脚连接到 MCU 的 XRS 引脚、这是需要连接吗? 我们已通过 XRS 和 JTAG 复位引脚之间的一个串联电阻器进行连接。 此后、我们在 RESC 寄存器中注意到 WDRSn 位现在也置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    首先、我必须将代码转储到控制器中以尝试 Falsh API 编程。 我无法转储代码。

    Alex 的建议是从 RAM 运行闪存编程示例(将工程导入 CCS,启动目标配置文件,连接到目标,加载程序)。  因此、您是否无法将任何内容加载到器件、甚至加载到 RAM?

    WDRSn — 指示看门狗复位,如果在闪存操作期间发生看门狗复位,则可能会成为问题。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要将 RESETn 连接到 XRSn。 我们通常不建议这样做、因为 JTAG 复位条件并不旨在与 XRSn 类型复位保持一致。

    那么、您是否无法将任何内容加载到器件中、甚至加载到 RAM 中?

    请尝试 Sira 建议的操作、请尝试仅对 RAM 进行编程。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的支持、

    如前所述、我们在没有外部晶体振荡器的情况下进行了尝试、但它无法正常工作、现在我们在放置外部晶体振荡器后进行了尝试、它现在可以正常工作、并且闪存编程也正在进行。