部件号: TMS320F28379D
尊敬的专家:
1. TMS320F2837xD 双核微控制器技术参考手册(修订版 K)
章节:15.4.3.3 时基计数器同步
Q1-1. EPWM 同步链最大长度
我知道 ePWM 同步链的最大长度为 4。 更具体地说、如果我配置:
SYNCSELECT.EPWM4SYNCIN = EPWM1SYNCOUT、和
SYNCSELECT.EPWM7SYNCIN = EPWM4SYNCOUT、
我不能配置诸如以下传播路径是否正确:
EPWM1→EPWM4→EPWM7→EPWM8→EPWM9
因为这会超过允许的最大链长?
根据第 15.4.3.3 节中的以下句子:
“使用 SYNCSEL 寄存器配置同步链传播路径时、请确保最长路径不超过四个 ePWM/eCAP 模块。“
Q1-2. 并行同步链(多个分支)
如果最大链长度为 4、例如使用 EPWM1 SYNCOUT=0 作为 CTR 源、是否可以并行配置多个同步链、如下所示?
EPWM1→EPWM2→EPWM3
EPWM1→EPWM4→EPWM5→EPWM6
EPWM1→EPWM7→EPWM8→EPWM9
EPWM1→EPWM10
具有连接管理器 TRM 的 TMS320F2838x 实时微控制器 TRM(修订版 F)
部分:26.4.3.3 时基计数器同步
Q2-1。 EPWM 同步链最大长度
解读如下是正确的:在 F2838x 中、由于 SYNCIN 源可以通过 PWMSYNCINSEL 灵活选择、因此同步链长度限制不再适用(即消除了“最大链长“限制)?
此致、
正常