This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:LAUNCHXL-F28P55X:Edge AI Studio 交流电弧故障分类 — deviceAgentSerial 固件/加载程序失败

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE, C2000-CGT, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1644330/launchxl-f28p55x-launchxl-f28p55x-edge-ai-studio-ac-arc-fault-classification---deviceagentserial-firmware-load-program-fails

器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
“主题“中讨论的其他器件: C2000WAREC2000-CGTSysConfig

板:LAUNCHXL-F28P55X
器件:TMS320F28P550SJ9
工具:适用于微控制器的 Edge AI Studio /时间系列
项目:AC 电弧故障分类
CCS:20.5.1
C2000Ware:26.00.00.00
编译器:C2000-CGT 22.6.3.LTS
SysConfig:1.27.1

我可以从 C2000Ware 构建并刷写 f28p55x_arc_fault.out。
固件运行并打印:
特征提取不匹配 0
所有测试均已通过。
黄金矢量匹配:2 不匹配:0

但是、Edge AI Studio Capture 失败:
deviceAgentSerial 无响应。
从 Edge AI Studio 加载程序也失败。

问题:
AC Arc Fault Classification 工程的正确 F28P55x capture/deviceAgentSerial 固件在哪里?是否可以从 CCS 中手动加载该固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sindre:
    Edge AI Studio 捕获用于直流电弧故障检测参考设计、可用于 C2000 Digital Power SDK。

    目前并不支持所有示例、但将来会随着平台的发展而添加。