This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:CLA 源文件的文件名约定

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1643869/tms320f280039-file-name-convention-for-cla-source-files

器件型号: TMS320F280039
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

在我能找到的所有编译器文档中、都有一个说法:在我的例子中、在编译器标记中使用“--cla_support=cla2“、对文件扩展名为“.cla“的文件调用 CLA 编译器。 但是、这在我的示例中不起作用 (CCS 版本 20.5.0.28__1.11.0、编译器版本 25.11.0)。 我的.cla 文件不会得到编译。 然后、我注意到、在所有示例中都使用了文件模式“*_cla.cla“。 这似乎是有效的。 如果我的结论正确、是否在某处记录了这些结论? 如果没有、请将编译器行为更改为记录的文件模式 (.cla) 或将文档更改为实际的文件模式 (*_cla.cla)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    调用 CLA 编译器时不需要包含“_cla“。 实际上、我们有一些 C2000ware 示例、它们在 CLA 文件名中没有“_cla“(例如 cla_ex1_asin 只有 asin.cla 作为 CLA 文件)、这些示例可以正常编译和运行。 是否确定您没有更改项目中的其他内容以进行编译?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再试一次。 编译器未找到我的文件“cla.cla“。 如果我将其重命名为“cla_cla.cla“、则将对其进行编译。 这就是我假设“*_cla.cla“是搜索模式的原因。 但我尝试了“test.cla“等其他名称、这些名称也会被编译。 CLA 编译器似乎不接受“cla.cla“作为文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    您是否有另一个名为 cla 的文件 — 例如 cla.c? 编译后的文件会转换为目标文件 (*。o)、如果使用相同的文件名字符串、则名称将冲突。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您说得对 — 我在同一个工程中确实有一个名为 cla.c 的文件。 谢谢!