This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:LIN 一致性证书

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642278/tms320f2800156-q1-lin-conformance-certificate

器件型号: TMS320F2800156-Q1

您好、
客户需要 LIN 一致性认证。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    他们正在寻找哪个 LIN 版本?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:
    LIN 2.1。  
    问题是我们是否使用我们的 IP 进行了一致性测试。  

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对于 LIN 2.1、我相信我们多年前在 TMS570 上针对此 LIN IP 进行了一致性测试。 通常、由于 LIN IP 没有变化、客户将使用此一致性测试。 但是、让我在内部再次检查一下。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    下面是 TMS570 Hercules 器件的 LIN v2.1 认证、其与 F280015x 具有相同的 LIN IP。

    SPNS195 数据表|德州仪器 TI.com

    此致、

    Delaney