This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334EVM:DRV8334EVM 设置问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, LAUNCHXL-F280049C, LAUNCHXL-F2800157, DRV8334EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645424/drv8334evm-drv8334evm-set-up-issue

器件型号: DRV8334EVM
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C 、DRV8334、 LAUNCHXL-F2800157、

大家好、我的客户 Nidec Mobility 正在尝试使用 MATLAB 环境通过 LAUNCHXL-F2800157 设置 DRV8334EVM。 尽管建议在 DRV8334EVM 的用户指南中使用 LAUNCHXL-F280049C、但 LAUNCHXL-F2800157 是否也可以使用 DRV8334_EVM.GUI 与 Sensored_Trapezoidal_配合使用?

上电后、使用 MATLAB 和 LAUNCHXL-F2800157 发出 SPI 命令、以根据以下 22 个数据 (24 位、无 CRC) 初始化 DRV8334 的控制寄存器。

0x360007
0x340000
0x36BA06
0x388009
0x3C0301
0x3E0000
0x420000
0x440000
0x460300
0x480007
0x4A0000
0x4C0000
0x528888
0x5635F9
0x585141
0x5A00FB
0x5C0000
0x5E0800
0x6030BB
0x660000
0x6C0000
0x900000

发送后、nFAULT LED 亮起、然后再次发送信号、然后 nFAULT 熄灭。

为什么 nFAULT LED 每次上电时都会亮起并在第二次发送命令后熄灭? 是否有任何正确的顺序来初始化回归者?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GUI 只能使用 F280049C MCU LaunchPad 正常运行。 我建议使用原始 F280049C 设置评估 DRV 硬件。

    这样、客户可以验证 DRV 的运行、最终可以编写自己的 MCU 代码以稍后测试 F2800157。

    这是因为 DRV 性能与所使用的 MCU 无关。

    谢谢、

    Joseph