This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:控制库

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645258/tms320f28p650dk-control-library

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

主席先生/女士、

我们正在使用 TI 微控制器开发项目。 是否有任何用于实现控制系统的控制库?

我知道数字控制库、但所有控制器实现都是 ASM 语言。

我们需要的是 C 语言实现。 您能告诉我在哪里可以使用控制器吗?

谢谢。此致、

Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

    除 ASM 实现之外、DCL 还包含 C 实现。 请检查。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    以下路径中仅显示 ASM 实现。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\libraries\control\DCL\c28\source

    请给我发送类似这种 C 语言实现的路径。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 源代码位于头文件中

    libraries\control\DCL\c28\include