This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:XDS100v3 是否可以与 F29 器件搭配使用?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621050/f29h859tu-q1-can-xds100v3-be-used-with-f29-devices

器件型号: F29H859TU-Q1

您好、专家、

我的客户在之前的工程中使用了 XDS100v3。 用户是否要确认 XDS100v3 是否也可与 F29 器件一起使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    是的、XDS100v3 在功能上与 XDS110 相同、因此应该与 F29 器件兼容

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    刚跟我讨论过、XDS100v3 不支持 F29 器件。 我对上面的错误回答深表歉意。

    此致、
    Aj Favela.