器件型号: TMS320F28P559SG-Q1
尊敬的团队:
我遇到了这个问题、当使用配置 GPIO28 - SCIA_RX 和 GPIO29 - SCIA_TX 从闪存引导时、XCP 无法通过 SCI-A 运行。 附件是用于定义存储器的错误屏幕截图和存储器命令文件。
在 F28P55x LaunchPad 上使用相同的内存分配和 SCI-A 配置时、我不会遇到此问题、可以使用 SCI 进行调试。 但是、当我们在电路板上使用 F28P559SG2-Q1 MCU 时、会出现上述问题。
此外、请阐明 F28P559SG2 的引导选择、以便在没有 USB 应用的情况下设置为闪存模式。 在本例中、我们已将 GPIO24 和 GPIO32 设置为 1 以选择闪存。
此致、
Shubham Shriram