This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK:SDL 依赖项到 SDK

Guru**** 3002180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645456/f29h85x-sdk-sdl-dependencies-onto-the-sdk

器件型号: F29H85X-SDK

您好:

F29 SDK 实际上是否独立于 F29 SDK? 这里需要考虑的是、当 SDK 不需要时、SDL 将通过安全认证、因此如果 SDL 依赖于 SDK、这将破坏安全认证。

例如、我看到在 ADC 示例 sdl_adc_os_detect_example.c 中调用 adc_setinLTrim ()、这是一个 SDK 函数。 因此、客户似乎必须提供与 SDK 功能类似的自己的 SDL 支持功能... 我有什么遗漏吗?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    让我咨询 F29 SDK 团队、然后继续给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDL 库本身不调用任何 SDK 函数、因此它是独立的。 在运行 SDL 功能之前,用户正确地负责一些配置 — 配置 SYSCLK、GPIO、ADC 修整、中断等。 在我们的示例中、我们使用 driverlib 函数、但不是 FSQ、因此客户要么必须自行鉴定这些函数的安全性、要么使用 MCAL 等效软件(因为 MCAL 将是 FSQ)。