This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CLA 编译器发出意外警告

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645086/tms320f28p650dh-unexpected-warning-from-the-cla-compiler

器件型号: TMS320F28P650DH

您好:
我´m 使用 CCS 版本 12.6 在 F28P650DH 器件中为 CLA 编写我的第一个代码。 现在我从 CLA 编译器收到意外警告 (f28p65x_xbar 中的#1173-D 未知属性“noblocked“)。

 

image.png

 

如何防止此警告?

非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    您是否尝试在.cla 文件中包含 f28p65x_xbar.h 文件? 似乎发生的情况是、此文件不是为 CLA 编写的、因此它使用只有 C28x 编译器才能识别的编译器属性。 您可以忽略此警告、从源文件中删除 noblocked 属性、也可以更新源文件、以便编译两个不同的版本:一个用于 C28x、一个用于 CLA:

    #if defined(__TMS320C28X__)
    extern volatile struct XBAR_REGS XbarRegs __attribute__((noblocked));
    #elif defined(__TMS320C28XX_CLA__)
    extern volatile struct XBAR_REGS XbarRegs;
    #endif

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:
    非常感谢您的回答。

    是的、f28p65x_xbar.h 文件包含在 CLA 编译器源代码中、因为我们需要访问 ADC 和 ePWM 寄存器。 我包含了以下文件。

    #include “cla_f28p65_shared.h“
    #include “f28x_Project.h“       //此文件包含 f28p65x_xbar.h
    #include “CLAmath.h“

    来自 F28379D 器件、F28379D_xbar.h 不具有属性扩展名。

    为什么 f28p65x_xbar.h 文件具有此扩展名?

    谢谢你

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    此处链接 说明了“blocked“和“noblocked“属性的作用。 我不确定为什么专门为此结构添加了 noblocked 属性、我正在询问我们的软件团队这一点、并会在我有答案时告诉您。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:
    我已经在头文件中添加了您的建议,它可以正常工作。


    谢谢你

    Ralf