This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:在加载.projectspec 文件时、CCS v12 无法识别 F280039

Guru**** 2900750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645020/f28377d-sep-ccs-v12-doesn-t-recognize-f280039-when-loading-projectspec-file

器件型号: F28377D-SEP
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F280039C2000WARE

我已安装 CCS v12.8.1、当我加载.projectspec 工程时、会显示错误消息:无法识别 TMS320F280039。

我安装了最新的 C2000ware、在安装 CCS 时、确实选择了 C2000 组。

该工程可以正常加载到 CCS v20 中。

我的 PC 是 Windows 11、我不知道这是因为我公司的安全设置或其他原因。

顺便说一下、我再次安装了 CCS v12.1.0.7、只选择 C2000、但我在加载工程时仍然收到相同的错误。

谢谢

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiakai。
    您使用的是 26.00.00.00 版本吗?