This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:是否可以获取 CCS V3.3.82.13?

Guru**** 3009080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646076/tms320f2812-is-it-possible-to-get-ccs-v3-3-82-13

器件型号: TMS320F2812

我们使用 CCS V3.3.82.13、 IDE:5.98.0.393、代码生成器:4.1.4 (C2000) 和 hex2000 Converter:3.07 构建了旧产品。 但是、CCS 下载站点上提供的最旧版本为 3.3.83.20 Platinum。 是否有方法获取旧版本 3.3.82?  

提前感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xavier:
    该版本目前不可用、我们也不提供该版本的支持。
    建议您将旧代码库迁移到最新版本的 CCS。