This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 性能问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646009/tms320f28p650dk-adc-performance-question-and-issue

器件型号: TMS320F28P650DK

TI ADC Test.xlsx 

、
我们正在解决 TI TMS320F28P65 DSP controlCARD 的非线性偏移(或延迟)问题。 在我们的测试设置中、我们为 ADC 通道提供采样电压(使用 16 位精度、外部 2.5V 精密基准和 80 SYSCLK 计数的采样窗口进行配置)。  测量 Vref 输入和 ADC 采样信号输入看起来正常。 但是、根据以下 条件、ADC 读数与预期值不匹配:(ADC_Count = ADC_VOLT * 65536/2.5)。 我们
会在 ADC 结果中看到明显的偏移/增量。

我们的测试数据符合附件中的要求。 我们是否可以联合呼吁对这种情况进行审查?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    如何生成电压以提供给微控制器 ADC 引脚? 如果从微控制器的 DAC 给出电压、也能得到误差吗?

    除感测之外、电路中是否还有其他东西?

    谢谢、
    Harisyam