This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:支持 TMS320F280039C 安全锁定/DCSM 配置

Guru**** 2946550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645886/tms320f280039c-support-required-for-tms320f280039c-security-lock-dcsm-configuration

器件型号: TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 C2000WARE、 SYSCONFIG

我们在应用中使用 TMS320F280039C 控制器、并希望保护固件免受未经授权的访问和代码复制的影响。

我们尝试通过配置区域 1 和区域 2 安全性来使用 UniFlash 保护控制器。 但是、即使在锁定区域后、我们仍然能够读取控制器并对其重新编程。

稍后、我们对某些与器件保护相关的 OTP 安全部分进行了编程。 完成此步骤后、我们将无法再:

  • 解锁控制器、

  • 读取存储器内容、

  • 编程新固件、

  • JTAG 或调试工具进行连接。

在以下方面、我们希望得到支持:

  1. 使用 DCSM 实施代码保护的正确程序、

  2. 用于在大规模生产中保护固件的推荐方法、

  3. 正确使用 Zone1/Zone2 密码和 EXEONLY 配置、

  4. 说明了应编程还是不应编程哪些 OTP/JTAG 锁定设置、

  5. 当前锁定的设备是否可以恢复、和

  6. 避免在生产过程中永久锁定器件的最佳实践。

我们使用:

  • 器件:TMS320F280039C

  • 工具:UniFlash

  • 开发环境:CCS/C2000Ware

请提供建议的安全生产流程和回收指南。

谢谢你。