Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TI-CGT
部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
CCS Settings 中的编译器和 SysConfig 发现中断。
它在 C2000Ware 中按预期运行。
这在 Windows 11 上进行了测试。 Linux 和 Mac 上是否存在类似的问题是未知的。
一些背景:
从版本包中安装多个版本的 CCS 和 C2000Ware 时、安装文件夹看起来如下所示:

使用我的设置后、预期仍然可以执行四个版本的 CCS、从而能够具有与发布时相同的功能、包括使用它们捆绑的 LTS 编译器和 SysConfig。
问题。
实际上、所有已安装的 CCS 版本都只提供最新版本的编译器和 SysConfig。
依次转到 “File“->“Preferences“->“Code Compose Studio Settings“。 遗憾的是、任何已安装的 CCS 版本都将显示完全相同的版本、如下所示。
编译器:

可以看到、Compiler discovery 路径默认为最新安装的版本、并且是 c:\ti 文件夹的辅助版本、但它没有发现比最新版本更好的版本。 添加例如 c:/ti/ccs2041(或带有反向斜杠的版本)不会发现早期的编译器。 无法编辑 c:/ti/ccs2041 路径或更改搜索顺序。
产品:

则可以在此窗格中使用稍好一些。
C2000Ware 版本被正确发现、从而可供工程使用。
但是、SysConfig 会遇到与编译器相同的问题、因为只有最新版本可用。
预期:
如果可能、请提供一个允许选择旧版本的快速解决方法、然后提供长期修复。
谢谢。