This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:启动 CLA

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642691/tms320f28388s-starting-the-cla

器件型号: TMS320F28388S

您好、

我正在尝试在任务首次运行时停止 CLA。  我已将调试配置设置为连接而不影响正在运行的系统、并在不使用 CLA 的部分代码中连接仿真器。  与 CPU1 的连接按预期工作。  但与 CPU1_CLA 的连接暂停。  当我启动我感兴趣的代码时、只有在多次发生任务之后、仿真器才会连接到 CLA。  它不会在 MDEBUGSTOP 点停止、但不会在第一个点停止。

我是否需要做其他事让仿真器运行 CPU1_CLA、使其在第一次运行任务时停止?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这是否与 (+) TMS320F28388S:CLA 在连接时停止 — Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ —TI E2E 支持论坛一样? 让我们继续讨论、使内容简洁明了、我将结束本主题的学习。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    每个项目的起源都是同一个项目。  但它们是不同的问题。  第一种情况是系统运行、CCS 附加了调试配置、其中包括 CPU1 和 CLA1。  希望找到一种在不停止 CLA 的情况下连接到 CLA 的方法。   在对系统级问题进行故障排除时、在系统运行时连接到所有相关内核的能力至关重要。

    在这一个示例中、调试器一次连接、此时 CLA 是否停止无关紧要。  然后、将 CCS 设置为在 CLA 任务运行时在其特定位置中断。  但 CLA 启动需要很长时间、我们错过了任务的前多次运行。  该功能在对 CLA 任务进行初始调试时很有用。

    这是两个问题、既有 CLA 的问题、也有 CCS 的使用方法有很大不同。

    谢谢、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我看,我将在下周初得到回复。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我看到的有趣之处是、如何验证调试器断点没有在第一次命中? 您是否在每个任务中切换了 GPIO?

    此外、我还将查看该器件的 GEL 文件和您的特定 CCS 安装、以查看连接调试器时在 CLA 上运行的内容。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    是的。  我让 CLA 在每次任务运行时切换一个 GPIO。  此时、我们只有一个任务。  其他任务只是具有关联 MNOP 指令的 MSTOP。

    为避免冲突、我当前未使用任何 GEL 脚本。

    谢谢、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    点击 CCS 中的不同按钮时、CCS 会自动运行 GEL 文件。 即使用户通过启动目标配置来“手动“连接、它也会运行特定的 GEL 操作函数。 请参阅 此处的 GEL 文档。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

                    感谢您的信息。  这里有很多东西、所以我不知道从哪里开始处理这个问题。

                    我没有在以下假设下使用 GEL 文件:如果未指定任何文件、则不会执行任何操作。  这是一个有效的假设、如果我没有指定脚本、也会执行一些默认操作?

     谢谢您、

     教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    GEL 文件在用户按下不同的 UI 按钮时由 CCS 自动运行、这些文件包含在 CCS 安装中。 因此、实际上不需要指定 GEL 文件即可运行。 这些基本上是 CCS 在执行不同的调试器操作时使用的底层脚本。 对于某些 UI 交互、器件和存储器会复位、有时会写入不同的寄存器、这一切都取决于该器件的 GEL 文件函数定义。 我不确定每个 UI 交互都会运行哪个函数、这应该记录在我提供的资源中。 但是、GEL 中的实际函数定义可能会因器件而异。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

             过去、我们成功使用了 CCS 10.4.0 和 379 的 GEL 文件。  但我们没有使用 CLA。  这些 GEL 文件非常小、只执行了调试所需的操作。  仍然有一些程序只是被弄坏了,即他们没有做什么,但返回。

                    对于 CCS 12.8.1 和 388、我们当前不需要调试功能、因此我选择直接从工程中删除对 GEL 文件的使用。  但现在、由于这些问题、我想知道这样做是否会导致 CCS 运行默认例程、而不是什么都不执行。

    谢谢您、

     教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    因此我选择直接从工程中删除 GEL 文件的使用。

    这样、您是指从 CCS 安装中删除了 GEL 文件吗? 如果是、我不确定在这种情况下 CCS 将如何运行。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我只从 CCS 工程中删除了 GEL 文件、这样就保留了该线程前面的两张图片。

    GEL 文件是否应该实现至少一组例程?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我看,对不起,我之前误解了你。 是的、在这种情况下、GEL 函数将不会运行。  

    您拥有什么作为 CLA 任务的触发源? 该外设是否具有自由/软仿真设置?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    它由具有 FREE_SOFT 字段的外设触发。  我们已将该字段设置为 0。  我可以看到 CLA 在每个周期运行、因为它会在任务内切换 GPIO。

    谢谢、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    好的、我看到了。 我会回来的。

    此致、

    Delaney