This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CCS 20.5.1.00012 Linux 在启动时崩溃

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642746/f29h850tu-ccs-20-5-1-00012-linux-crashing-on-start

器件型号: F29H850TU
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

在 Ubuntu 25.04 LTS 上安装、在升高 CCStudio 二进制文件后、CCStudio 二进制文件将崩溃。  与 Ubuntu 崩溃处理程序在一起。

这是权限问题。  错误日志不清楚。

 

运行 CCS Desktop 快捷方式时出现错误窗口:

https://bayimg.com/HAgBFAAdf

CLI 启动显示此错误:

Developer-VirtualBox:/opt/ti/ccs2051/ccs/theia ./ccstudio  
[272309:0505/154258.745344:致命:sandbox/linux/suid/client/setuid_sandbox_host.cc:169]已找到 SUID 沙盒帮助程序二进制文件、但未正确配置。 而不是在没有沙盒的情况下运行,我现在正在中止。 您需要确保/opt/ti/ccs2051/ccs/theia/chrome-sandbox 归 root 所有、并且具有模式 4755。
跟踪/断点陷阱(核心转储)

 

建议 TI Installer 在本地修复此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为小错道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOLVE、显示为手动修改包装器的权限:

    sudo chown root:root /opt/ti/ccs2051/ccs/theia/chrome-sandbox
    sudo chmod 4755 /opt/ti/ccs2051/ccs/theia/chrome-sandbox

    现在、我认为这是一种糟糕的设计、没有理由需要以 root 身份运行。  本地用户只需添加到串行端口组即可使用 USB 项、我预计目标解决方案就是将 现有用户添加到拨号组。  这样就不需要以 root 身份运行的 Chrome 沙盒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 工具/软件:Code Composer Studio

    有人可以帮助将其重新组织到正确的论坛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您提到的是这个已知问题:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.5.1/ccs_installation.html#id1

    我们可以为以后的版本进行清理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到安装指南中确定了已知问题。 请向团队提出、以便在安装程序中进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向团队提出、以便在安装程序中修复。

    我创建了一个公共票证来跟踪此项目。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13400

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我期待了解更多信息、以便在 最少 CCS 权限下使用 Ubunbtu 25 或 Ubuntu 26。