This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用自定义代码时出现双核引导问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646696/tms320f28379d-boot-problem-with-dual-core-usage-with-custom-code

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好:

我尝试 通过 MATLAB 自动代码生成器对安装在定制设计板上的 CPU1 和 28379D IC 的 2 进行编程。 我能够通过外部 XDS110 调试器刷写 CPU。  但是 、刷写后无法运行程序、因为它存在某些引导模式问题。 我发现的一个工作就是遵循这个精确的顺序—— 1. 将 CPU2 代码刷写到 CPU2 2 中。 闪烁进入 CPU1(controlSUITE 中提供的 LED 闪烁示例代码可在闪存模式下运行)3. 将 CPU1 代码刷写到 CPU1 中。 但每次下电上电时都需要重复相同的操作。

由于这是非常不方便,我正在寻找一个解决这个问题的办法。  

CCS 的当前版本-–20.3.

MATLAB 的当前版本-–2026a.

GPIO 72 和 84-高电平

(我们已经使用 CCS 12.7、MATLAB 2024B 和类似的电路板进行了同样的尝试、之前这款电路板已经奏效、可以排除 hardawre oroblem)

请帮助解决此问题。

谢谢、

Jayanti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议比较 CPU1 LED 闪烁工程和 CPU1 代码之间的工程属性和器件初始化代码。 一定存在某种差异、导致器件引导问题。

    此致、
    马特