This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 CLA 任务时 EFT 测试期间缺少 ADC 中断

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645867/tms320f280049c-adc-interrupt-missing-during-eft-testing-while-using-cla-task

器件型号: TMS320F280049C

尊敬的专家:

我正在 为编码器应用使用 TMS320F280049C。 我遇到了一个问题、即 ADC 中断(触发到 CLA) 在 EFT(电气快速瞬变)噪声测试期间偶尔会丢失。

系统配置:

  • 触发源: EPWM(周期:62.5us)

  • 处理: CLA 任务 1 处理 ADC 结果。

  • ADC 配置: ADC SOC 配置为从 SOC0 到 SOC7 的轮询模式
  • ADC 设置:  INTPULSEPOS = 1 (延迟脉冲) ADCINTSEL 由 SOC7 触发。

  • 嵌套: C28x 中无中断嵌套。

  • EFT 设置
    image.png

症状:

  1. 在 EFT 噪声期间、CPU 中断(与 ADC 触发器同步)仍会正确触发、从而确认触发源 (EPWM) 处于活动状态。

  2. 但是、ADC 会停止向 CLA 生成中断。

  3. “跳过周期“现象:在干扰期间、系统呈现“通过 — 失败-通过“模式。 ADC 在第 1 个周期成功触发 CLA、在第 2 个周期失败、并在第 3 个周期恢复。

  4. 确认 CLA 任务 1 在下一次触发之前完成其上一次执行。

问题 1: 由于 EFT(电气快速瞬变)干扰、内部 ADC 序列发生器或数字逻辑是否可能进入未定义的状态或“闩锁“? 具体来说、即使触发源保持有效、噪声是否会导致 ADC 停止生成 EOC(转换结束)- ADCINT 脉冲?

问题 2:用于根本原因分析的诊断寄存器快照 在中断缺失的情况下、应监控哪些特定寄存器以确定故障位置? 我特别想通过寄存器值区分以下情况:

  • 触发损失: (例如,检查和) ADCSOCFLG1 ADCSOCOVF1

  • 模拟断电: (例如,意外清除中的) ADCPWDNZ ADCCTL1

  • 中断阻止: (例如,分析和之间的交互) ADCINTFLG ADCINTOVF

问题 3:缓解和快速恢复机制 (< 62.5µs) 是否有建议的硬件配置或软件“看门狗“模式来确保 ADC 针对 EFT 的稳健性? 此外、如果检测到故障、是否有记录在案的高速重新初始化或“重试“过程可以在一个控制周期内恢复 ADC 操作(例如,对于 16kHz 环路、< 62.5µs) ?

此致、
螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高螺栓

    我认为 ADC 序列发生器不会由于 EFT 干扰而进入未定义状态。 这种干扰可能会改变最大温度下的 ADC 结果

    我看到您正在使用一个接口、该接口告知您 ADC 是否触发 CLA ISR。 为了确保、您能否在 CLA ISR 中切换 GPIO 以确保 CLA ISR 是否真的没有被触发? 如果问题仍然存在、您能否降低 PWM 频率以查看问题是否仍然存在。 请告诉我您的调查结果。  

    谢谢你  

    Amir Hussain