This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155-Q1:内部温度传感器值计算

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645107/tms320f2800155-q1-internal-temp-sensor-value-calc

器件型号: TMS320F2800155-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我在数据表中找不到任何有关转换功能(每°C 有多少个电压或 ADC 计数)和内部温度传感器失调电压的信息。 在我们的软件架构中、我们不使用 ADC 库。 因此、我们不能使用 ADC-getTemperatureC()

可以在这里帮我吗?

BR FM

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    按照您上次回复中的指导、我一直在器件寄存器中搜索存储在 OTP 中的斜率和偏移值。 但是、我无法找到提供这两个值的任何寄存器。 您能帮助我确定正确的寄存器吗?

    如果我遗漏了一些东西、请告诉我。

    为了供您参考、我使用的是 TMS320F280015x 实时微控制器技术手册。

    非常感谢您的持续支持!

    此致、
    Subhash Singh