请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P550SG
尊敬的专家:
Anker 的设计不需要 GPIO 引导引脚选择功能、因此我请参阅下面的 TRM 部分以了解 OTP 设置:

但对于 CCS、闪存设置仅显示以下寄存器:

因为这是 OTP 寄存器、我不希望一些误解会导致客户输入错误数据、并且器件引导失败。 我想 在“Flash Setting“窗口中与专家确认、需要在每个块中输入哪些数据?
另一个问题是如何将此闪存设置集成到.out 文件中?
谢谢
Joe