This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:引导模式 OTP 配置。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647222/tms320f280049c-bootmodes-otp-configuration

器件型号: TMS320F280049C
《Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C、

您好:  

我目前正在测试 TMS320F280049C 微控制器上的 CAN 引导模式。 我使用 LAUNCHXL-F280049C 开发板。 问题在于其中一个 CAN 总线引脚被用作引导引脚。 我知道同时使用它们不是一个好主意。 我使用 GPREG1 OTP 寄存器重新配置引导引脚。

image.png

image.png

我已使用值 0x5AFF0B0A 对其进行编程、以使用 GPIO10 作为 BMSP0、使用 GPIO11 作为 BMSP1。 配置完成后、我无法选择引导模式。 F280049C 始终从闪存引导。 后来、我尝试更改用于 CAN 引导模式的 CAN 总线引脚、在不同的电路板上具有类似的结果。 我完全确定我已正确配置它们;在仿真模式下、它可以正常工作。 是否需要配置任何其他 OTP 寄存器才能正常工作?

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您对 BOOTPIN-CONFIG 寄存器进行编程、还必须使用要选择的引导模式对 BOOTDEF-LOW/HIGH 进行编程。  更多详细信息、请参阅 SPRUJH3 中的第 2 节。

    此致、
    马特