This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:光纤融合分离器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P551SG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647446/tms320f280025c-fiber-optic-fusion-splicer

器件型号: TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P551SG

尊敬的 TI 专家:
我们公司希望打造自己的光纤熔接器。 我们需要一个规格如下的双电极高压开关电路:2kV~4KV@20kHz~50kHz。 两个电极可以是 0V/2kV、2kV/0V 或–1KV/+1KV、+1KV/–1KV。 您是否有任何建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有任何建议的解决方案。 如果需要 MCU、建议使用这款 MCU 来评估 TMS320F28P551SG。