Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C
器件型号: C2000WARE
主题: TMS320F280025C 中讨论的其他器件
问题:当客户使用 28002x 产品时、他们会遇到程序失控问题。 使用我们公司的主机计算机软件、确认芯片中仅存在引导加载程序(地址 0x80000 之后写入的专用引导加载程序)。 使用专用引导加载程序重写应用部分可以使其再次正常工作。 目前尚不清楚问题是由专用引导加载程序、应用程序部分还是芯片本身造成的。
现在、设备出现故障。 我只想通过仿真(调试探针)连接到电路板、以检查闪存中代码的哪一部分出现问题。 以前、我尝试按照配置教程进行操作、但每次通过仿真连接时、闪存要么被擦除、要么在未擦除的情况下连接、我就无法查看闪存中的数据。 您是否有这方面的标准操作说明? P.S.工程配置了 DCSM 密码、但正常的仿真擦除/写入操作可以成功对芯片进行编程、因此不会出现干扰。