This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:闪存编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C, TMDSEMU200-U, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645907/tms320f280037c-flash-programming

器件型号: TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UTMS320F280039C

我根据数据表设计了一个用于微控制器编程的电路、即 tms320f280037c、借助该电路、我可以使用 XDS200 调试探针 (TMDSEMU200-U) 在微控制器的 RAM 中进行编程、但无法在闪存中进行编程。
我已将微控制器的所有 VDDIO 引脚连接到 3.3V、将所有 VSS 引脚连接到 GND。
因此、我想要一个在闪存中编程的解决方案。 是否有任何适合 f280037c 的电路、其中我可以在 ram 和闪存中进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    您能否帮助确认您的引导模式引脚配置? 对于闪存、GPIO24 和 GPIO32 都应处于逻辑高电平 (1)。  

    您使用的是哪种引脚封装? 如果是 100 引脚、则 Pin1 的名称在最近发货的器件中已更改、因此想知道这是否可能归因于您在硬件上未正确定向器件时看到的结果。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:
    感谢您的支持、问题已解决。

    此致、
    Vicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    很高兴听到问题已得到解决。 为了使我本人和其他人在这个论坛上有所了解、决议是什么?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    问题在于其电源引脚和引导模式引脚的连接问题。
    最后、对于一些问题、我们提到了 TMS320F280039C 的 LaunchPad 原理图。

    谢谢、此致
    Vicky