This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:I2C_ex3_EXTERNAL_LOOPBACK 故障诊断

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645063/tms320f280039c-i2c_ex3_external_loopback-troublshooting

器件型号: TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039C

好的一天、  

我尝试浏览 LAUNCHXL-F280039C 板的 i2c_ex3_external_loopback 示例。 我按如下方式连接时钟和数据引脚:

IO.19 连接到 IO.34、IO.18 连接到 IO.51。 SCL 和 SDA 线路上有一个 4.7k 上拉、上拉至 3.3V。  

当我调试示例工程、并将断点置于中断中的 RXFF 和 TXFF 区域中时、代码将在 TXFF 中中断、但不会在 RXFF 中中断。 此外、当我使用逻辑分析仪查看信号时、没有传输数据。 有人以前见过这个问题吗? 非常感谢您提供帮助。 我以前看到过这个问题、但我认为它从未得到解决。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    I2C 专家目前因商务旅行不在办公室。 请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    如果您单步进入 RXFF 逻辑、代码是否会进入该逻辑?  您是否尝试直接在反汇编中使用断点?  

    当您说没有传输数据时、 有一个 I2C 时钟、但没有数据、甚至没有发送 I2C 地址? 我要确保您使用的 IO 对应于正确的 I2C、并且 SDA 和 SCL 也连接到同一接地端。 这个例子应该用完了盒子没有问题,我会开始在做任何修改之前。

    此致、

    Aishwarya