This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 无法读取输入电压

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638376/tms320f28p650dk-adc-could-not-read-the-input-voltage

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的专家

附件是 f28p650dk9 建立的项目。 ADC 初始化使用外部 3.3V 基准电压、EPWM1_SOCA 触发采样、ADCINT1 触发 DMA 中断。 在调试期间、已输入 DMA 中断函数、但 AdcaResultRegs。 ADCResult0 没有太大变化(外部电压注入)。 请检查此工程的配置是否有任何问题。 谢谢!

28P650.rar 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    我想跟进您 29 天前报告的 ADC 配置问题。 我提供了一个详细的分析、重点是两个主要的根本原因:

    1. DMA 时序问题 — 用于确保 ADCCTL1.TDMAEN = 1 DMA 在转换完成后读取结果寄存器的设置
    2. 外部基准配置 — 验证ANAREFxSELLaunchPad 上的软件设置 () 和硬件跳线 J15

    您是否能够解决该问题? 如果是这样,很高兴知道哪种解决方案适合您 — 这有助于其他可能遇到相同问题的社区成员。

    如果您仍遇到问题、或需要进一步弄清楚我概述的任何调试步骤、请告知我。 我很高兴能更深入地了解:

    • 指定器件的特定寄存器配置
    • EPWM 触发器和 ADC 中断时序的示波器捕获
    • 替代 DMA 触发器配置
    • 您观察到的任何错误消息或意外行为

    期待收到您的回复!

    此致、
    Zackary Fleenor