This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CCS 无法识别 C2000 器件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648263/tms320f28p650dh-ccs-does-not-recognize-the-c2000-ware

器件型号: TMS320F28P650DH
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

我复制了一个完整的项目(使用 CCS12.6.0.00008 开发)另一个笔记本。 在这台机器上还安装了 CCS12.6.0.00008。 在本工程中、我需要 C2000Ware 5.04 中的一些内容。 在第一次编译尝试期间、此 c2000ware 尚未安装、因此我收到了一条错误消息。 我已经在这台计算机上的默认目录中安装了 C2000Ware 5.04(请参阅屏幕截图)。

grafik.png

grafik.png

尽管现在安装了正确的 C2000Ware 5.04、但收到相同的错误消息。 我已重新启动笔记本电脑、但这不起作用。

grafik.png

 

为什么 CCS12.6 无法识别 C2000ware 5.04?

 

非常感谢。

 

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    解决方案 1 已经成功。  

    非常感谢

    Ralf