This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:为 PSFB 生成 MHz 范围 PWM

Guru**** 2905170 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647347/launchxl-f28p65x-to-generate-mhz-range-pwm-for-psfb

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

我正在尝试为(开环当前)相移全桥转换器或推挽式转换器生成 MHz(接近 5MHz)范围的 PWM、以构建射频电源。 需要更好地控制相移、因此需要高分辨率 PWM。 LAUNCHXL-F28P65X 是否可以提供和帮助、因为它也有 HRPWM 模块。 需要知道此 DSP 是否起作用、或者需要针对 DSP 的一些建议、以便能够满足上述要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在使用 LaunchPad 创建 PWM 波形方面没有限制

    谢谢