This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EVM-EVM SOM:不匹配错误

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647769/f29h85x-som-evm-mismatch-error

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我正在处理 F29H85x-CPU1-EVM 、并将 SOM 配置为与 CPU2 锁步执行、这意味着 CPU 执行的相同指令和 CPU 的输出将被单独比较、如果它们检测到其输出中存在任何不匹配情况、则会根据我对锁步功能的了解导致不匹配故障。 从 F29H85x MCU 的 TRM 中、CPU2 无法访问闪存。 如果我想在 CPU1 上执行应用程序代码、因为它存储在闪存中、CPU2 与 CPU1 处于锁步状态。 当 CPU1 开始从闪存执行指令时、CPU2 也会开始执行、但无法访问闪存、因此 LCM 模块会检测到不匹配错误。  

在这些情况下、如何解决该问题?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CPU1 的相同输入也会发送到处于锁步 CPU2 中的 CPU2。 在锁步模式下、CPU2 被馈送与 CPU1 相同的功能输入、在这种情况下、CPU2 本身不会从闪存获取输入。

    仅当处于分离锁定状态时、CPU2 才会获取并执行功能输入 2。

    谢谢