This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HSM-EVM:有关 SOM 服务的信息。

Guru**** 3006650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647142/f29h85x-som-evm-information-regarding-hsm-services

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

目前、HSMrt 包括 HSM 服务;但是这些服务不提供 AES、SHA 和 PKA 等加密加速器、而这些加速器是运行时通信网络中安全通信和数据验证所必需的。

是否有计划在未来的版本中提供对这些加密加速器服务的支持?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    最新的 TIFS (v26.00.00) 包括 MAC 服务、基本而言、这些服务通过 SIPC 从 C29 侧发送请求到 HSM、然后 HSM 计算 HMAC/CMC/GMAC 并将其发送回 C29。
    TIFS 还包含所有必需的加密驱动程序、最新版本中现已启用 RTDMA。
    客户还可以使用 MAC 服务作为参考、以扩展对其他加密算法的支持。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal