This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:F280033 中的 CLB

Guru**** 3005280 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1647859/tms320f280033-clb-in-f280033

器件型号: TMS320F280033

尊敬的 TI 支持团队:

对于 TMS320F280033、该网页指出该芯片在列出的功能下最多具有 4 个 CLB。 但是、CLB 在 TRM 中被标记为不可用。 请查看下面的屏幕截图。 哪一个是正确的?

image.png

image.png

谢谢、

Haobo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haobo、
    请遵循 TRM 和数据表。 这将在网站上纠正。 CLB 不适用于此器件
    谢谢
    Praneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth、非常感谢您的答复。  

    Haobo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关闭主题。