This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM13E230:调试器停止工作

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM13E230, UNIFLASH, AM13E23019, AM13E2X-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648227/lp-am13e230-debugger-stopped-working

部件号: LP-AM13E230
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AM13E23019、 AM13E2X-SDK

您好、

加载固件后、我的 LP-AM13E230 板突然正常工作、IDE 无法加载固件并显示以下消息:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)目标无法看到格式正确的 SWD 标头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.5.0.3920)  

Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0 连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)目标无法看到正确格式化的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.5.0.3920)

我在另一台计算机上使用另一个项目对其进行了测试、故障仍然存在。 我将外部 XDS110 连接到连接器 J7、它继续显示相同的错误消息。

上一次加载的固件继续工作、因此不应损坏微控制器。

导致此故障的原因是什么、是否有办法在不更换微控制器的情况下解决此问题?

Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

     我在 IDE 中或项目设置中找不到“Connect Under Reset“选项。

     Uniflash 只能选择使用自己的 JTAG 对 AM13E23019 进行编程、当我尝试时、会出现相同的错误代码。

    是否有任何软件允许通过串行端口使用引导加载固件?

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、

    遗憾的是、我没有 sdk_plus_mcu、此链接中仅提供了 AM13E2X-sdk: www.ti.com/.../AM13E2X-SDK、没有文件: /tools/boot/uart_bootloader.py
    也不是文件夹:
    /examples/drivers/boot

    Ari

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    请同时尝试以下操作一次:

    (1)【常见问题解答】AM13E23019:无法连接 AM13x 设备。 连接目标错误–615 - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    与您发送的链接相对应的解决方案取决于 CCS “Scripts“菜单中的 DSSM 脚本。

    我的 CCS 安装在“Scripts“菜单中没有任何内容。 是否需要在以后安装?

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我设法做到了;您需要右键点击 AM13E23019.ccxml 文件、然后选择“Start Project-less Debug“选项。 这将启用 CCS 中的“Scripts“菜单。 按照链接中的说明、LP-AM13E230 上的调试器再次开始工作。

    谢谢

    Ari