Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: TMS320F280039C-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
我有一个功能正常的 SDFM 模块、它接收电压并输出值。 我想将这个值发送到我在程序中使用 DMA 定义的变量中
请参阅下面的、SDFM 的值当前存储在 test1 中(在程序的主循环中)。 该值保持在 ((int32_t *)(SDFM1_BASE + SDFM_O_SDDATA1 + 1)) 中、这与 0x5E16 和 0x5E17 中的 32 位值相对应。
但该值不会被传输到我指定的变量。 我不确定我的 DMA 设置是否不正确或此问题是否在其他地方。
请参阅下面的 DMA 设置:

我根据以下类似的另一个查询初始化变量 voltageCountsPtr:
uint32_t voltageCounts[1];const void * voltageCountsPtr = voltageCounts;