Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800157
您好、
我无法通过 CCS 调试器连接到 LAUNCHXL-F2800157。
错误:IcePick_C_0:错误–2131 @ 0x0
“无法访问设备寄存器“
我尝试过的内容:
- JTAG 完整性测试:全部通过
-降低 TCLK 至 500km:没有效果
-仿真包: 20.0.0.3178.
- CCS 版本:12.8.1
-板:LAUNCHXL-F2800157
请提供帮助。 谢谢你。